Other Parts Discussed in Thread: TMUX1248
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1248 工具/软件:
TMUX1248 的 S1 和 S2 引脚之间的连接如下。
TMUX1248 的 S1 引脚是否断开有关系?
TMUX1248 的工作条件如下
电源电压:1.8V
工作温度范围:–40°C 至+125°C。
S1 引脚的连接状态:
通过连接器连接到脉冲发生器。 (通常情况下,脉冲发生器会关闭。)
因此、S1 引脚通常为开路。
S2 引脚的连接状态:
晶体振荡器(CMOS 1.8V 输出)已连接。
晶体振荡器的频率:25MHz
SEL 引脚的连接状态:
使用 DIP 开关选择“Hi"(“(高(高)或“Low"(“(低(低)。
默认为 SEL=Hi (D=S2)。