This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1248:TMUX1248 的 S1 引脚是否断开重要?

Guru**** 2644605 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1531924/tmux1248-does-it-matter-if-the-s1-pin-of-tmux1248-is-open

器件型号:TMUX1248

工具/软件:

TMUX1248 的 S1 和 S2 引脚之间的连接如下。
TMUX1248 的 S1 引脚是否断开有关系?

TMUX1248 的工作条件如下
电源电压:1.8V
工作温度范围:–40°C 至+125°C。

S1 引脚的连接状态:
通过连接器连接到脉冲发生器。 (通常情况下,脉冲发生器会关闭。)
因此、S1 引脚通常为开路。

S2 引脚的连接状态:
晶体振荡器(CMOS 1.8V 输出)已连接。
晶体振荡器的频率:25MHz

SEL 引脚的连接状态:
使用 DIP 开关选择“Hi"(“(高(高)或“Low"(“(低(低)。
默认为 SEL=Hi (D=S2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、可以在此器件上使 S1 保持断开状态。

    此致、

    Katy