Other Parts Discussed in Thread: TMUX1204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1204 工具/软件:
我正在使用设计可变输出直流/直流电源 XL4016 (FB 基准= 1.25V) 和 A TMUX1204 多路复用器 在三种工作模式之间切换。 多路复用器由 MCU 通过EN、A0和A1引脚进行控制、但无论控制逻辑如何、输出都保持在 2V。 更换 TMUX1204 未解决问题。
设置:
-
反馈配置:
- 模式 1(2V 输出): 反馈分压器输出
FB_2V→TMUX1204 引脚S1。 - 模式 2(6V 输出): 反馈分压器输出
FB_6V→TMUX1204 引脚S3。 - 模式 3 (CC/CV): 反馈信号
CC/CV_FB→TMUX1204 引脚S2。 - TMUX1204 输出
D连接到 FB 引脚 规格。
- 模式 1(2V 输出): 反馈分压器输出
- 选择逻辑为:
- 当 EN=1 和 A0=0 时、A1=0:D 连接到 S1(2V 模式)
- 当 EN=1 和 A0=1 时、A1=0:D 连接到 S2(CC/CV 模式)
- 当 EN=1 和 A0=0 时、A1=1:D 连接到 S3(6V 模式)
但是、我遇到了一个问题:无论我为 A0 和 A1 设置了什么值、输出始终为 2V。 即使我通过设置 A0=0 和 A1=1 将多路复用器设置为选择 S3(针对 6V)、输出也会保持 2V。 同样、当我将多路复用器设置为 S2(用于 CC/CV 模式)时、输出保持 2V。此外、我观察到、当我设置 EN=0(禁用多路复用器)时、D 引脚(XL4016 的 FB 输入)的电压为 1.25V、输出保持 2V。 我已更换 TMUX1204、但问题仍然存在。