This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1204:具有 TMUX1204 多路复用器以进行反馈切换的直流/直流电源 — 输出卡在 2V

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1534531/tmux1204-dcdc-power-supply-with-tmux1204-mux-for-feedback-switching---output-stuck-at-2v

器件型号:TMUX1204

工具/软件:

我正在使用设计可变输出直流/直流电源 XL4016 (FB 基准= 1.25V) 和 A TMUX1204 多路复用器 在三种工作模式之间切换。 多路复用器由 MCU 通过ENA0A1引脚进行控制、但无论控制逻辑如何、输出都保持在 2V。 更换 TMUX1204 未解决问题。

设置:

  1. 反馈配置:

    • 模式 1(2V 输出):  反馈分压器输出 FB_2V →TMUX1204 引脚 S1
    • 模式 2(6V 输出):  反馈分压器输出 FB_6V →TMUX1204 引脚 S3
    • 模式 3 (CC/CV):  反馈信号 CC/CV_FB →TMUX1204 引脚 S2
    • TMUX1204 输出 D 连接到  FB 引脚  规格。
  2. 选择逻辑为:
  • 当 EN=1 和 A0=0 时、A1=0:D 连接到 S1(2V 模式)
  • 当 EN=1 和 A0=1 时、A1=0:D 连接到 S2(CC/CV 模式)
  • 当 EN=1 和 A0=0 时、A1=1:D 连接到 S3(6V 模式)

但是、我遇到了一个问题:无论我为 A0 和 A1 设置了什么值、输出始终为 2V。 即使我通过设置 A0=0 和 A1=1 将多路复用器设置为选择 S3(针对 6V)、输出也会保持 2V。 同样、当我将多路复用器设置为 S2(用于 CC/CV 模式)时、输出保持 2V。此外、我观察到、当我设置 EN=0(禁用多路复用器)时、D 引脚(XL4016 的 FB 输入)的电压为 1.25V、输出保持 2V。 我已更换 TMUX1204、但问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shah、

    6V 模式是否意味着多路复用器 I/O 上的电压为 6V? 如果是、则这超过了多路复用器限制、您将损坏器件。

    谢谢、

    NIR