This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3245:SN74CB3Q3245DBQR 示例电路板布局布线

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1542729/sn74cb3q3245-sn74cb3q3245dbqr-example-board-layout

器件型号:SN74CB3Q3245


工具/软件:

团队、

您能否提供 SN74CB3Q3245DBQR 示例电路板布局布线?

 SN74CB3Q3245 数据表仅采用其他封装、无 SSOP 电路板布局布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu-Chen:

    我们没有电路板布局示例。 该器件是无源器件、在导通时充当具有一定电容的电阻器。 我们通常唯一的额外建议是在电源上安装旁路电容器。 这时会使用 0.1uF 至 1uF。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    客户是否可以参考任何其他多路复用器器件数据表 SSOP 示例电路板布局布线?
    这至少对客户更有帮助、而不仅仅是文本说明。  

    目前、SN74CB3Q3245 数据表仅具有 TSSOP 和 VQFN 的示例电路板布局布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu-Chen:

    我看到、您也提到了封装图。 是的、如果数据表中尚不存在这些信息、我们可以通过“查找 TI 封装“工具在 TI.com 上找到它们、例如本例中所示:

    查找所有 TI 封装| Texas Instruments

    我筛选了 SO 封装并在此处找到了 20 引脚 DBQ 封装:

    e2e.ti.com/.../DBQ-_2800_R_2D00_PDSO_2D00_G20.pdf

    不过、似乎仍然缺少示例电路板布局布线、因此您可以使用 16 引脚 DBQ 间距、并从此处扩展到 20 引脚:

    e2e.ti.com/.../DBQ0016A-DBQ-_2800_R_2D00_PDSO_2D00_G16_2900_–4214846_5F00_A-_2800_Rev.-H_2900_.pdf

    间距相同且宽度相同、因此您只需添加几对额外的封装来覆盖 16 引脚 DBQ 缺失的 4 个引脚、即可创建 20 引脚 DBQ 封装

    谢谢、
    Rami