This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A4751:IO 和 VCC 额定电压

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A4751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1543026/ts3a4751-io-and-vcc-voltage-rating

器件型号:TS3A4751


工具/软件:

TI 团队大家好、

我们计划 在我们的设计中使用 TS3A4751 器件型号。

在我们的设计中、

我们有 2 个 1.8V 电压电平信号和 2 个 3.3V 电平信号。 我们将 VCC 连接到 3.3V 电源。

这 4 个信号可以连接在同一个 IC 中吗? 或者、我们必须 对不同的 IO 电平使用不同的 IC。

请分享反馈。

提前感谢、

Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushal:

    该实现会起作用。 只要信号低于电源电压(本例中为 3.3V)且高于 GND、您就可以有任何电压。  
    例如、如果您愿意、甚至可以 在由 3V 电源供电的同一器件上获得 0.5V、1V 信号、2V 信号和 3V 信号。  

    谢谢!
    Rami