Other Parts Discussed in Thread: TS3A4751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3A4751工具/软件:
TI 团队大家好、
我们计划 在我们的设计中使用 TS3A4751 器件型号。
在我们的设计中、
我们有 2 个 1.8V 电压电平信号和 2 个 3.3V 电平信号。 我们将 VCC 连接到 3.3V 电源。
这 4 个信号可以连接在同一个 IC 中吗? 或者、我们必须 对不同的 IO 电平使用不同的 IC。
请分享反馈。
提前感谢、
Kaushal