Other Parts Discussed in Thread: TMUX121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX121工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我们 在设计中使用 TMUX121。 数据表显示了 I2C 或 I3C 等典型应用。
我计划使用它的单端数据信号以及差分端时钟信号。
我有两个问题:
该器件是否仅适用于 I2C 或 I3C 应用?
TMUX121 是否可以 使用 1.8V 电源供电?