This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX121:申请器件详细信息

Guru**** 2644585 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1541722/tmux121-requesting-part-detail

器件型号:TMUX121


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们 在设计中使用 TMUX121。 数据表显示了 I2C 或 I3C 等典型应用。
我计划使用它的单端数据信号以及差分端时钟信号。

我有两个问题:

该器件是否仅适用于 I2C 或 I3C 应用?

 TMUX121 是否可以 使用 1.8V 电源供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandhiya、

    1) TMUX121 同时支持差分和单端信号。

    2) TMUX121 应由 3.3V 电源供电。

    此致、
    Katy