Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:开关和多路复用器论坛 Thread 中讨论的其他器件:SN74CB3T3245
工具/软件:
您好、
我对 SN74CB3T3245 存有疑问。 我计划提供 VCC 电压、将是 3.3V、我的 I/O 线路在端口 A 和 B 上均可耐受 1.8V 电压。当我提供 VCC = 3.3V 时、I/O 通信可以正常工作。 此外、请确认该过程中正在进行任何电压转换。