This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计支持、如果 VCC =3.3V 且数据输入/输出支持 1.8V

Guru**** 2644315 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1541010/design-support-if-vcc-3-3v-and-data-inputs-outputs-supports-1-8v

器件型号:开关和多路复用器论坛
Thread 中讨论的其他器件:SN74CB3T3245

工具/软件:

您好、

我对 SN74CB3T3245 存有疑问。 我计划提供 VCC 电压、将是 3.3V、我的 I/O 线路在端口 A 和 B 上均可耐受 1.8V 电压。当我提供 VCC = 3.3V 时、I/O 通信可以正常工作。 此外、请确认该过程中正在进行任何电压转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、请告诉我  SN74CB3T3245 的最大频率支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dineshkumar:

    是的、此开关在由 3.3V 电源供电时能够在 I/O 线路上传递 1.8V 信号。 在这种情况下、IO 不会像此应用曲线中所示发生偏移。

    该器件没有频率规格修订版


    此致、
    Katy