Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, SN3257-Q1, SN74CB3Q3257
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1574Thread 中讨论的其他器件: SN3257-Q1、SN74CB3Q3257
工具/软件:
您好:
根据数据表、 TMUX1574 和 SN3257-Q1 均支持信号路径中仅高达 3.6V 的关断保护功能。 例如、TMUX1574 数据表中的图 14 显示了“无效的 IPOFF 区域“:

我尝试了解是否在持续时间内施加了高达 5V 的信号:在 5V 时、漏电流显示为 2mA。 你能帮助我理解这种泄漏--当持续施加时--将如何影响多路复用器吗? 是否预计会造成损坏或寿命缩短?
我知道还可以使用其他多路复用器(例如 SN74CB3Q3257)来 支持 5V 断电保护、但我想考虑将 TMUX1574 和 SN3257-Q1 仅用于此应用。