This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:在施加>3.6V 信号持续一段时间时关断保护

Guru**** 2644325 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, SN3257-Q1, SN74CB3Q3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1540087/tmux1574-powered-off-protection-when-3-6v-signals-are-applied-for-sustained-times

器件型号:TMUX1574
Thread 中讨论的其他器件: SN3257-Q1、SN74CB3Q3257

工具/软件:

您好:

根据数据表、 TMUX1574 和 SN3257-Q1 均支持信号路径中仅高达 3.6V 的关断保护功能。   例如、TMUX1574 数据表中的图 14 显示了“无效的 IPOFF 区域“:  

我尝试了解是否在持续时间内施加了高达 5V 的信号:在 5V 时、漏电流显示为 2mA。  你能帮助我理解这种泄漏--当持续施加时--将如何影响多路复用器吗?  是否预计会造成损坏或寿命缩短?  

我知道还可以使用其他多路复用器(例如 SN74CB3Q3257)来 支持 5V 断电保护、但我想考虑将  TMUX1574  SN3257-Q1 仅用于此应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许电压高达 6V、因此该漏电流不会对 TMUX1574 本身产生任何不良影响。 (但您的电路必须能够处理此电流。)