This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:我是否可以对 SN74CB3Q3257 提出一些问题?

Guru**** 2644605 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1547134/sn74cb3q3257-may-i-have-some-question-regarding-sn74cb3q3257

器件型号:SN74CB3Q3257


工具/软件:

尊敬的先生:

我可以对 SN74CB3Q3257 有一些疑问吗?

 用于 JTAG 设计应用的 SN74CB3Q3257、

当主机 在信号通过 SN74CB3Q3257 后具有 JTAG(上拉和下拉电阻)时、连接到客户端器件。客户端

器件   也需要为 JTAG 使用上拉和下拉电阻器?

或者、  SN74CB3Q3257 前后的路径可视为同一条线路。   客户端器件上无需使用 JTAG 的上拉和下拉电阻器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以对 SN74CB3Q3257 有一些疑问吗?

    (问题 1)

     用于 JTAG 设计应用的 SN74CB3Q3257、

    当主机 在信号通过  SN74CB3Q3257 后具有 JTAG(上拉和下拉电阻)时、连接到客户端器件。客户端

    器件   也需要为 JTAG 使用上拉和下拉电阻器?

    或者、  SN74CB3Q3257 前后的路径可视为同一条线路。   客户端器件上无需使用 JTAG 的上拉和下拉电阻器?

    (问题 2)

     用于 JTAG 设计应用的 SN74CB3Q3257、

    当主机 在信号通过 (SN74CB3Q3257 与 SN74CB3Q3257 串联)后具有 JTAG(上拉和下拉电阻器)时 、连接到客户端器件。客户端

    器件   也需要为 JTAG 使用上拉和下拉电阻器?

    或者、  (SN74CB3Q3257 与 SN74CB3Q3257 串联)前后的路径  可视为同一条线路。   客户端器件上无需使用 JTAG 的上拉和下拉电阻器?

    (请参阅简化图图像)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    器件两侧需要上拉和下拉、因为信号路径可能会由于开关关闭而闭合。  
    TMS、TDI、TDO、nSRST 和 nTRST 线路始终需要处于已知电压。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的答复。

    我是否可以再次确认您的回复是否提到“您需要在设备两 侧进行上拉和下拉操作“表示“每个 SN743257 输入和输出两侧 都作为附加的映像条件 4“或“主机端设备和客户端设备两侧都作为附加的映像条件 2 和条件 3“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    条件 1、2 和 3 均正常。 非条件 4.  

    请注意、您似乎正在级联多路复用器。 这将对通过它们的信号产生负面影响。

    如需更多信息、请参阅 应用手册

    谢谢、

    NIR