This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3359:TS5A3359 焊球之间的最小间隙

Guru**** 2500875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1545017/ts5a3359-ts5a3359-minimum-gap-between-balls

器件型号:TS5A3359


工具/软件:

目标器件: TS5A3359YZPR

您能否教授球之间的最小间隙 (mm)?  它未在数据表中列出

谢谢、此致、

野村大介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好大辅、

    纵观这一点、0.5mm 典型规格的封装是 采用此封装的不同 TI 产品 YZP 封装的标准信息。

    为了将该器件实施到 0.5mm 设计中、最佳实践是针对  TS5A3359YZPR 的不同单元假设的

    在本数据表中、0.5mm 间距表示为间距、因为这是 TI 为该规格提供的最准确的测量值。

    以下是有关 TI DSBGA 封装的更多信息。

    https://www.ti.com/lit/an/snva009ai/snva009ai.pdf?ts = 1753455827597&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢。此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kameron-San,

    客户希望获得红线的长度。  您能回答一下吗?

    谢谢、此致、

    野村大介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大辅山

    我目前正在与封装团队合作查找此信息。

    此客户是否需要此信息的具体日期?

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果可能、我们需要尽快在本周获得。

    谢谢、此致、

    野村大介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好大辅、

    我懂了  

    我将继续与包装团队合作、了解此信息是否可用。

    我将很快提供更新

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(大辅)

    红线的长度为 290um

    此致、

    Kameron