Other Parts Discussed in Thread: TMUX9616N, TMUX9616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX9616N主题中讨论的其他器件: TMUX9616
工具/软件:
你好!
我们在上一个设计中使用了 TMUX9616N。 它表现良好、并实现了所需的时序。
此外、我们需要的电源差分电压为 300V。
请为我提供 IC。 小于 16 的通道(例如 4 或 8)也是可以接受的。