This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX9616N:电源差分电压大于 300V 的类似 IC?

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX9616N, TMUX9616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1548306/tmux9616n-similar-ic-with-power-supply-differential-voltage-greater-than-300v

器件型号:TMUX9616N
主题中讨论的其他器件: TMUX9616

工具/软件:

你好!

    我们在上一个设计中使用了 TMUX9616N。 它表现良好、并实现了所需的时序。  

此外、我们需要的电源差分电压为 300V。  

请为我提供 IC。 小于 16 的通道(例如 4 或 8)也是可以接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivadharshan、

    目前我们没有 300V 多路复用器。

    最接近的选项是 TMUX9616。

    谢谢、

    NIR