This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:申请设计审查

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1547820/tmux1574-requesting-design-review

器件型号:TMUX1574


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我 在我们的设计中添加了一个多路复用器/多路信号分离器 IC (P/N:TMUX1574DYYR)、并附上了一个原理图图像以供您审阅。

 请验证电路连接、如果您发现任何错误或需要改进的方面、请提供反馈或建议必要的更正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandhiya、

    引脚连接与数据表中的引脚排列相匹配、但要确保电源引脚上具有去耦电容器。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    我在 VDD 和 GND 之间添加了一个 0.1uF 和 10uF 陶瓷电容器用于去耦目的。

    供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sandhiya、

    好的、没有问题。

    原理图不错。

    谢谢、

    NIR