Thread 中讨论的其他器件: SN74CB3Q3257
工具/软件:
尊敬的先生:
我是否可以对 TMUX1574 有一些疑问?
问题:
电阻器(上拉或下拉)是否应该 放置在 TMUX1574 的 输入和 输出处 ?
更改另一个词:
如果主机侧有上拉或下拉 电阻器 、然后连接到 TMUX1574 的输入端、 TMUX1574 的 输出需要添加 上拉或下拉 电阻器?
(或者 TMUX1574 的 输出无需添加 上拉或下拉 电阻器、 根据 TMUX1574 的规格、TMUX1574 可被视为安装和卸载的电阻器 (2Ω)。 提及低导通电阻:2Ω)
因为侧主机 已经有上拉或下拉电阻器, 例如: JTAG 或 I2C/smbus 应用条件)
谢谢