This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3359:I3C 总线开关

Guru**** 2501025 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA39306, TS5A3359, TMUX121, TMUX136, TS5A4624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1543196/ts5a3359-i3c-bus-switching

器件型号:TS5A3359
主题中讨论的其他器件: TMUX121TMUX136、TCA39306、 TS5A4624

工具/软件:

您好的团队、

TS5A3359 是否支持 如下所示的 I3C 总线上拉开关?

或者、 在此用例中、TI 是否有比 TS5A3359 更好的解决方案?

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    TS5A3359 在 I3C 的电容有点高。 带宽在技术上将涵盖 12.5MHz I3C 标准、但会超出总线上的 50pF 限制。  

    以下是我们的 I3C 建议:

    (+)【常见问题解答】I3C 应用应该使用什么模拟开关/多路复用器? -开关和多路复用器论坛 — 开关和多路复用器- TI E2E 支持论坛

    TMUX136 和 TMUX121(未在常见问题解答中列出)可能是更好的选择。 它们都是 2 个通道、但它们是较小的设备、因此不会增加太多空间。 另一个通道可以保持悬空。  

    请告诉我这是否有效。


    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    感谢您的支持。

    我知道 I3C 是推挽协议。

    您是否知道任何能够在 1.8V 和 3.3V 之间更改电压的 I3C 电平转换器或中继器解决方案?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊藤山:

    对于 I3C 电平转换器、请尝试使用 TCA39306

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    • 查看数据表中的图 9-7、I3C 信号被上拉、这是否正常?
      我认为 I3C 在通信时将转换为推挽模式、因此我想问通过像这样拉取推挽式输出是否没有问题。
    • 它还需要在 1.8V 和 3.3V 之间进行动态电压切换
      是否通过将 TSA5A4624DCKR 连接到 I3C 响应器上的电源来解决该问题?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊藤山:

    我将在翻译团队中循环、以支持图 9-7 中的问题- 您能支持 TxP 吗?

    您现在是否在使用 TS5A4624? 该器件的电容为 55pF、这将单独超过标准建议的最大总线电容。 客户是否意识到并同意使用该设备? 请参阅我关于电容较低器件的建议。
    至于如何处理 1.8V 和 3.3V 之间的切换、您需要 3.3V 的电源。 如果 I3C 响应器具有 3.3V 电源电压、则可以将这些电源连接在一起

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊藤山:  

    我将在今天中午之前回答。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊藤山:

    TCA39306 在目前看来是 1.8V 至 3.3V I3C 电平转换的理想选择。  

    I3C 段的总线电容限为 50 pF、但我知道一些客户正在运行 I3C、电容负载大于此值。 请确认客户是否可以超出 I3C 的 pF 规格。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler、Rami:

    我认为可能会有误解。 答案没有完全解决这个问题。

    在客户的系统中、需要随意在 3.3V 和 1.8V 之间动态切换特定的 I3C 总线、这超出了基本的电平转换要求。

    • 我认为 I3C 在通信时将转换为推挽模式、因此我想问通过像这样拉取推挽式输出是否没有问题。
    • 它还需要在 1.8V 和 3.3V 之间进行动态电压切换

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊藤山:

    TCA39306 可以在开漏和推挽模式下运行。 它是无源器件、因此在推挽模式下、输出需要有一个 PU 电阻。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    谢谢你。 您能详细说明一下下面的数据表说明吗? 我认为这与 我的客户想要询问的问题有关。

    > TCA39306 具有的带宽可支持 I3C 所需的高速、但需要考虑一些特殊因素。 由于 I3C 同时使用推挽和开漏、因此可能无法通过基于 FET 的转换器支持所有 I3C 应用。

    此外、将 TS5A4624DCKR 连接到 I3C 响应者侧的电源、是否可以实现动态 I3C 总线电压开关 (1.8V <-> 3.3V)?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-san,  

    [引用 userid=“360827" url="“ url="~“~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1543196/ts5a3359-i3c-bus-switching/5958660 ]> TCA39306 具有带宽以支持 I3C 所需的高速、但需要考虑一些特殊因素。 由于 I3C 同时使用推挽和开漏、因此可能无法通过基于 FET 的转换器支持所有 I3C 应用。[/报价]

    “所有 I3C 应用“可以参阅 HDR-DDR — 双倍数据速率模式,在该模式下,时钟在时钟的上升沿和下降沿进行采样。 由于基于 passFET 的电平转换器、TCA39306 可能不是这种用例的最佳选择 — 也就是说,它不会重新驱动 I3C 信号、输出严格依赖于 PU 电阻器来实现高电平逻辑、这可能也可能不适用于 25MHz 采样时的推挽用例。 对于完整 I3C 规范的某些应用、TCA39306 可能速度太慢。  

    此外、将 TSA5A4624DCKR 连接到 I3C 响应者侧的电源、是否可以实现动态 I3C 总线电压开关 (1.8V <->3.3V)?

    您能用方框图来描述这个用例吗? 我不理解这是如何工作的。  

    此致、

    Tyler