主题中讨论的其他器件: TMUX121、 TMUX136、TCA39306、 TS5A4624
工具/软件:
您好的团队、
TS5A3359 是否支持 如下所示的 I3C 总线上拉开关?

或者、 在此用例中、TI 是否有比 TS5A3359 更好的解决方案?
此致、
伊藤和树
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kazuki:
TS5A3359 在 I3C 的电容有点高。 带宽在技术上将涵盖 12.5MHz I3C 标准、但会超出总线上的 50pF 限制。
以下是我们的 I3C 建议:
(+)【常见问题解答】I3C 应用应该使用什么模拟开关/多路复用器? -开关和多路复用器论坛 — 开关和多路复用器- TI E2E 支持论坛
TMUX136 和 TMUX121(未在常见问题解答中列出)可能是更好的选择。 它们都是 2 个通道、但它们是较小的设备、因此不会增加太多空间。 另一个通道可以保持悬空。
请告诉我这是否有效。
谢谢、
Rami
尊敬的伊藤山:
我将在翻译团队中循环、以支持图 9-7 中的问题- 您能支持 TxP 吗?
您现在是否在使用 TS5A4624? 该器件的电容为 55pF、这将单独超过标准建议的最大总线电容。 客户是否意识到并同意使用该设备? 请参阅我关于电容较低器件的建议。
至于如何处理 1.8V 和 3.3V 之间的切换、您需要 3.3V 的电源。 如果 I3C 响应器具有 3.3V 电源电压、则可以将这些电源连接在一起
谢谢、
Rami
尊敬的 Tyler:
谢谢你。 您能详细说明一下下面的数据表说明吗? 我认为这与 我的客户想要询问的问题有关。
> TCA39306 具有的带宽可支持 I3C 所需的高速、但需要考虑一些特殊因素。 由于 I3C 同时使用推挽和开漏、因此可能无法通过基于 FET 的转换器支持所有 I3C 应用。
此外、将 TS5A4624DCKR 连接到 I3C 响应者侧的电源、是否可以实现动态 I3C 总线电压开关 (1.8V <-> 3.3V)?
此致、
伊藤和树
Itoh-san,
[引用 userid=“360827" url="“ url="~“~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1543196/ts5a3359-i3c-bus-switching/5958660 ]> TCA39306 具有带宽以支持 I3C 所需的高速、但需要考虑一些特殊因素。 由于 I3C 同时使用推挽和开漏、因此可能无法通过基于 FET 的转换器支持所有 I3C 应用。[/报价]“所有 I3C 应用“可以参阅 HDR-DDR — 双倍数据速率模式,在该模式下,时钟在时钟的上升沿和下降沿进行采样。 由于基于 passFET 的电平转换器、TCA39306 可能不是这种用例的最佳选择 — 也就是说,它不会重新驱动 I3C 信号、输出严格依赖于 PU 电阻器来实现高电平逻辑、这可能也可能不适用于 25MHz 采样时的推挽用例。 对于完整 I3C 规范的某些应用、TCA39306 可能速度太慢。
此外、将 TSA5A4624DCKR 连接到 I3C 响应者侧的电源、是否可以实现动态 I3C 总线电压开关 (1.8V <->3.3V)?
您能用方框图来描述这个用例吗? 我不理解这是如何工作的。
此致、
Tyler