Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4052A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LV4052A工具/软件:
我目前正在对 SN74LV4052A 的寄生虫进行建模。 Ron 为 25 欧姆、Con 为 5.6pf。
数据表指出、cos(开关端电容)为 5 pF、Cis(共端电容)为 23 pF、cos (ON)(共端电容)为 23pf
我的问题是如何对此进行建模、是否缺少任何其他寄生效应。 我附上了下面的 LTspice 模型