This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7213:Sx、Dx、SELx 线路上的低电平和高电平信号输入的阳极输入电压阈值是多少?

Guru**** 2644125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1553505/tmux7213-what-are-the-anolog-input-voltage-thresholds-for-low-and-high-signal-inputs-on-sx-dx-selx-lines

零件号:TMUX7213


工具/软件:

我将 TMUX7213PWR 用于一个工程。

您能否分享 Sx、Dx、SELx 线路上低电平和高电平信号输入的阳极输入电压阈值?

我已经粘贴了下面的图片供您参考.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    该器件是无源多路复用器、因此 Sx 和 Dx 线路没有 VIH/VIL。 相反、根据 SELx 上的逻辑、您可以打开 SX->Dx 路径或将其关闭。 当开启时、它将充当具有一定电容的电阻器(不过,这实际上是一个 FET)。

    有关 SELx 的 VIH/VIL、请参阅数据表:



    谢谢、
    Rami