This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A:.A 和非 A 的温度范围 。 A 是不同的

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1555305/sn74lv4051a-temperature-range-for-a-and-non-a-are-different

器件型号:SN74LV4051A


工具/软件:

你好、团队

SN74LV4051A 数据表封装信息仅显示 SN74LV4051APWR.A 为 125°C、非.A 为 85°C。

但在 5.4 中、建议运行条件显示温度范围为 125°C。

请帮助确认所有封装是否均在 125°C 的温度范围内?

谢谢

Irene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Irene、

    看起来数据表中的一些数据没有正确更新。 所有版本均可支持高达 125°C 的温度

    我希望解决这个问题

    谢谢!
    Rami