Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LV4051A工具/软件:
你好、团队
SN74LV4051A 数据表封装信息仅显示 SN74LV4051APWR.A 为 125°C、非.A 为 85°C。
但在 5.4 中、建议运行条件显示温度范围为 125°C。
请帮助确认所有封装是否均在 125°C 的温度范围内?
谢谢
Irene