主题中讨论的其他器件: TMUX136、TMUX1574
工具/软件:
你(们)好
我们在新设计中使用 TS5A23159。 数据表中的 CNO (ON) 电容为 55pF、CCOM (ON) 为 54.5pF(典型值)。 请提供以下问题的答案。
1.在没有端口的情况下连接 COM 端口时,有效电容是多少? 这些信息对于我们的设计至关重要。
2.如果有任何其他具有相同功能和超低导通电容的器件 (SPDT) 可用、请建议使用。 在 100mA 电流应用中、我们需要该器件来满足 100MHz 带宽要求。
此致