This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:TS5A23159

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TS5A23159, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1555184/ts5a23159-ts5a23159

器件型号:TS5A23159
主题中讨论的其他器件: TMUX136、TMUX1574

工具/软件:

你(们)好

我们在新设计中使用 TS5A23159。   数据表中的 CNO (ON) 电容为 55pF、CCOM (ON) 为 54.5pF(典型值)。 请提供以下问题的答案。

1.在没有端口的情况下连接 COM 端口时,有效电容是多少? 这些信息对于我们的设计至关重要。

2.如果有任何其他具有相同功能和超低导通电容的器件 (SPDT) 可用、请建议使用。 在 100mA 电流应用中、我们需要该器件来满足 100MHz 带宽要求。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishwar、

    TS5A23159 在不同电压下的有效电容如下:

    VCC = 5V:CNO (ON)≈55pF、CCOM (ON)≈54.5pF

    VCC = 3.3V:CNO (ON)≈56pF、CCOM (ON)≈56pF

    VCC = 2.5V:CNO (ON)≈56.5pF、CCOM (ON)≈56.5pF

    VCC = 1.8V:CNO (ON)≈56pF、CCOM (ON)≈56.5pF

    因此、您预计电容为~ 55 57pF、具体取决于电源电压

    2.另一个单刀双掷装置的 100MHz 至少,但视电压而定

    对于 3V 电压、TMUX136 的电容为 1.4pF

    对于 5V 电压、可以使用电容为 7.5pF 的 TMUX1574

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢更新。

    我的问题是、当 COM 和 VCC = 5V 时、没有引脚连接时、NO 引脚上的信号的总电容是多少

    它将为 109.5pF (55pF+54.5pF) 或仅为 ≈ 55pF 、因为当 NO 与 COM 连接时开关会像短接一样。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishwar、

    当 NO 连接到 COM 时、NO 引脚上的有效电容为 55pF、表示为 CNO (ON)≈55pF。 当不连接到 COM 时、这些电容不会相加、因为在端口上测量的电容已经考虑了内部连接。

    谢谢您、

    Arya