请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A3357-Q1工具/软件:
尊敬的 TI 团队
请帮助查看 TS5A3357-Q1 的以下原理图、
请注意、连接到 IN1 和 IN2 引脚的信号的逻辑电平将为 0V 至 5V。
连接的电源轨 V+ 将为 3.3V。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 团队
请帮助查看 TS5A3357-Q1 的以下原理图、
请注意、连接到 IN1 和 IN2 引脚的信号的逻辑电平将为 0V 至 5V。
连接的电源轨 V+ 将为 3.3V。