This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3357-Q1:TS5A3357-Q1 ||原理图审阅

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3357-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1556594/ts5a3357-q1-ts5a3357-q1-schematic-review

器件型号:TS5A3357-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 团队  
请帮助查看 TS5A3357-Q1 的以下原理图、
请注意、连接到 IN1 和 IN2 引脚的信号的逻辑电平将为 0V 至 5V。
连接的电源轨 V+ 将为 3.3V。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    模拟输入只能与该器件的电源电压一样高。

    因此、将 V+设置为 3.3V、NO2 看起来会被上拉至高于 3.3V。 COM 侧缺少某个元件、该元件会使 R1085 电阻器的输出为 3.3V 或更低。 如果没有、我们需要选择其他器件或更改电压。

    不过、控制引脚在 5V 时性能良好。 I/O 最多需要电源电压。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rami
    已注意。
    NO 和 COM 上的信号电压电平将为 5V。
    希望将电源 V+更新为 5V 可以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    是的! 将电源更改为 5V 可以解决此问题、我在原理图上没有其他需要注意的事项。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rami
    请注意、感谢您的确认。