This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX121:断电使用说明

Guru**** 2643905 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1558165/tmux121-usage-instructions-for-de-energized

器件型号:TMUX121


工具/软件:

尊敬的技术支持团队:

我对 TMUX121 在遵循条件时有一些问题。

请参阅随附的文件。

e2e.ti.com/.../TMUX121.pdf

・S 侧电路断电、包括 TMUX121。
・D 侧电路通电、可在器件 A 和 B 之间进行通信

这样使用是否可以接受?
一些器件偶尔具有可能影响信号电平的内置保护电路、因此我想确认以下内容作为预防措施。

具体而言、我想确认以下内容以进行澄清。

・即使 VDD、SEL、ENn、D1 和 D2 断电、S1x 和 S2x 是否处于高阻抗状态?

・当 VDD、SEL、ENn、S1x 和 S2x 断电时、D1 和 D2 是否处于高阻抗状态?

→我认为 TMUX121 具有断电隔离功能、因此当 VDD = 0V、SEL、ENn、D1、D2 时、 S1x 和 S2x 都变为高阻抗。

  正确吗?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    假设断电意味着给出 0V、那么是的、您的陈述是正确的! TMUX121 具有断电保护、因此当 VDD = 0V 时、所有其他引脚强制进入高阻抗状态。 如果 D 侧由数据表规格范围内的电压供电、则它可能会与器件 A 和 B 进行通信

    此致、
    Katy