Other Parts Discussed in Thread: TMUX121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX121工具/软件:
尊敬的技术支持团队:
我对 TMUX121 在遵循条件时有一些问题。
请参阅随附的文件。
・S 侧电路断电、包括 TMUX121。
・D 侧电路通电、可在器件 A 和 B 之间进行通信
这样使用是否可以接受?
一些器件偶尔具有可能影响信号电平的内置保护电路、因此我想确认以下内容作为预防措施。
具体而言、我想确认以下内容以进行澄清。
・即使 VDD、SEL、ENn、D1 和 D2 断电、S1x 和 S2x 是否处于高阻抗状态?
・当 VDD、SEL、ENn、S1x 和 S2x 断电时、D1 和 D2 是否处于高阻抗状态?
→我认为 TMUX121 具有断电隔离功能、因此当 VDD = 0V、SEL、ENn、D1、D2 时、 S1x 和 S2x 都变为高阻抗。
正确吗?
此致、
TTD