This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1072:I3C 多路复用器

Guru**** 2643895 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1561827/tmux1072-i3c-mux

器件型号:TMUX1072


工具/软件:

您好的团队、

TMUX1072 是否可用于 12.5MHz 上的 I3C?
凭借 4.0pF 的电容和 1.2GHz 的带宽、I3C 似乎已经足够了。 你有什么想法?
我的客户当前正在寻找支持 4.2V 或更高模拟电压的 I3C 兼容型多路复用器。

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    可以、TMUX1072 可以支持具有带宽和电容要求的 I3C。 该器件可提供高达 5.5V 的电压、因此只要电源电压至少为 4.2V、该器件就能够通过 4.2V 电压。

    谢谢您、

    Arya Hussein