Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1072工具/软件:
您好的团队、
TMUX1072 是否可用于 12.5MHz 上的 I3C?
凭借 4.0pF 的电容和 1.2GHz 的带宽、I3C 似乎已经足够了。 你有什么想法?
我的客户当前正在寻找支持 4.2V 或更高模拟电压的 I3C 兼容型多路复用器。
此致、
伊藤和树