Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC2G66Thread 中讨论的其他器件:SN74CB3Q3305
工具/软件:
您好的团队、
我对数据表中的以下几点有疑问。
我的理解是否正确:Vi(输入电压)是指引脚 1C/2C、Vo(开关 I/O 电压)是指引脚 1A/B 和 2A/B?

我的客户正在考虑使用该器件、并且由于电源配置、Vcc 将在 3.3V 下使用。 但是、开关信号线路将用于在 3.3V 和 5V 信号之间切换。
我的理解是、对于模拟开关、信号线通常取决于电源电压 Vcc、而明显高于 Vcc 的信号是不可接受的。 是否有任何设备可满足此使用条件?
此致、
Kyohei