This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G66:关于模拟开关的电源电压和信号线路电压电平

Guru**** 2643905 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1560367/sn74lvc2g66-regarding-the-power-supply-voltage-and-signal-line-voltage-levels-of-analog-switches

器件型号:SN74LVC2G66
Thread 中讨论的其他器件:SN74CB3Q3305

工具/软件:

您好的团队、

我对数据表中的以下几点有疑问。

我的理解是否正确:Vi(输入电压)是指引脚 1C/2C、Vo(开关 I/O 电压)是指引脚 1A/B 和 2A/B?

我的客户正在考虑使用该器件、并且由于电源配置、Vcc 将在 3.3V 下使用。 但是、开关信号线路将用于在 3.3V 和 5V 信号之间切换。

我的理解是、对于模拟开关、信号线通常取决于电源电压 Vcc、而明显高于 Vcc 的信号是不可接受的。 是否有任何设备可满足此使用条件?

此致、

Kyohei