This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27313:在暴露于 65°C 温度时停止正常运行

Guru**** 2643935 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1559054/lm27313-stops-functioning-properly-when-exposed-to-temperatures-of-65-c

器件型号:LM27313
主题中讨论的其他器件:TLV61047

工具/软件:

5V→16V PWM 升压控制器中存在错误

环境中
在热处理室测试期间、观察到环境温度达到时 65°C 、模拟 I/O 系统停止运行。

为了找出原因、升压转换器 (U10) 由外部+5V 电源单独供电。 +16V 输出与系统断开并连接到一个外部电阻负载、该负载相当于通常由该电源轨供电的元件的标称电流消耗。

电路中的外围组件:

  • 电感器:L3–ELL-6SH100M
  • 二极管:D8–MA22D2800L
  • 电容器:C52–GRM21BR61E106KA73L

初步结论

当前使用的 PN (MIC2288) 在高于 65°C 的温度下、似乎尺寸过小或行为不正确。

已测试的替代产品

不同的 PN 被评估为 U10 的可能替代物。 但是、所有测试的器件都出现了相同的问题:

这种规格

产品编号

结温(数据表)

结果@25°C

结果@65–70°C

Texas Instruments

LM27313XMFX/NOPB

–40°C 至 125°C

120mA(升压)、19mA(3V3 +检测器)

20 分钟后:升压 195mA→失败

Microchip

MIC2619YD6-TR

–40°C 至 125°C

128mA(升压)、19mA(3V3 +检测器)

10 分钟后:升压 133mA→失败

 

其他调查:

 外设组件: 已检查 EVK 并将其与数据表进行比较;所有外设元件、电感器、二极管和电容器均符合建议。

反馈线路中的 10nF 电容器: 有人怀疑这是否会在高温下推迟反应。 电容器已移除、但问题仍然存在。

 开关频率: 工作台和数据表中的分析证实、频率不随温度或负载而变化。 测量:1.5MHz。

电感器 (L3) 的影响: 更改了电感器并执行了相同的测试 (22uH 和 4.7uH)、不仅检查系统中涉及的行为和电流、还检查 16V 信号的开关波形、得出的结论是电感器对高温下的不良行为没有影响。

 电容器 (C54) 的影响: 更改了电容器并执行了相同的测试 (22uF)、不仅检查系统中涉及的行为和电流、还检查 16V 信号开关的波形、并得出结论:电容器对温度变化时的不良行为没有影响。

目标基准测试

该电路完全隔离:

  • 输入端的外部+5V 源。
  • 产生阻性负载。
  • 从整个主系统中删除升压。

在测试过程中、使用热风枪将热量直接施加到 U10 上。 行为与在温控箱内的测试中观察到的行为相同:  

  • 输入:5V、120mA。
  • 输出:16.3V、32mA。

开始对 U10 施加温度后、输入电流会逐渐增加至~190mA 的阈值。 在达到该电流时:如果外部+5V 电源不受电流限制、则转换器会进入故障状态、从而导致切换的行为如下:

  • 当输出信号处于此状态时、元件会耗散大量热量、并且不退出此状态;只有在关断和冷却时才会恢复正常运行。
  • 如果外部+5V 电源的电流有限(限制为 400mA)、则转换器会进入故障状态、从而使开关的行为如下:

  • 几秒钟后、开关恢复正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    专家现在已离职。

    请期待下一个星期一的回复。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我无法在我这边重现您的问题。 您可以使用我们的新型器件 TLV61047 作为替代器件吗?