This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:如何在 IBIS 模型中控制 SEL 引脚

Guru**** 2643955 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1564648/tmux1574-how-to-control-the-sel-pin-in-the-ibis-model

器件型号:TMUX1574


工具/软件:

我将在 Mentor/Siemens Hyperlynx 中使用 IBIS 模型。  
我看不到控制选择哪个输入连接到输出的方法。

IBIS 模型中有如下所示的各条线、它们看起来控制了哪个输入进入输出。

但是、在进行仿真时、好像输入 1 连接到输出端、即在 RSV 封装中、我看到引脚 16 连接到引脚 2、而不是引脚 1 连接到引脚 2。 我可以“破解“该模型以强制另一个连接、但我看不到 Hyperlynx 中显示的控件用于将引脚 15(SEL 引脚)驱动为高电平或低电平。
您认为这只是 Hyperlynx 中的一个问题吗?

【串联开关组】
打开 1 /
打开 2 /
关闭 1 2 / 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Warren、

    这在您使用的仿真工具中似乎是个问题。  

    我们不支持 Hyperlynx。 我们使用 ADS 来模拟 IBIS 模型。  
    我建议联系  Hyperlynx 支持论坛寻求帮助。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我发现这不是一个模型问题。 问题在于 Hyperlynx 中的选定线路上仅显示了开关输入和输出。 因此不存在引脚 15(SEL 线路)。 但是、我发现我可以在 Hyperlynx 中选择多条线路、包括开关输入和输出以及 SEL 线路。 希望我可以让 Hyperlynx 设置 SEL 线路、因为我想控制哪个输入驱动输出。
    我怀疑你会有同样的问题在 ADS 和任何工作,那里可能会帮助我。 但我认为现在可以使用它、因为我发现我可以选择多条线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、
      我最终得到了所有连接,它似乎是一个模型问题. 我能够在仿真中选择引脚 15(RSVR SEL 引脚)。 但是、我将其驱动为高电平还是低电平(使用 3.3V 电源时为 3.3V)似乎无关紧要、在这两种情况下、TMUX1574 模型始终选择输入 1、而不是输入 2。 我之所以这样说、是因为输入 1 和 2 处的波形不同、并且输出始终与输入 1 信号匹配。 这仍然可能是一个模拟器问题,但我不明白如何。  
    我可能必须手动编辑 TMUX1574 .ibs 文件、以强制 SWITCH_3.3 输入翻转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了解决这个问题的方法。 我切换了 【串联开关组】 部分中的行顺序。
    如果我先将模型编辑为 1/、则输入 1 连接到输出。

    【串联开关组】
    打开 1 /
    打开 2 /
    关闭 1 2 / 

    如果我将模型编辑为具有 2/首先输入 2 连接到输出。

    【串联开关组】
    打开 2 /
    打开 1 /
    关闭 1 2 / 

    也许 ADS 允许对此进行控制、但 Hyperlynx 不允许。 正如我说过的、将 SEL 引脚驱动到高电平和低电平不会使输入发生开关。

    这有点乏味,但我只需要应用两个不同的模型,这取决于我想要选择的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Warren、

    明白了、我已经检查了其他 IBIS 模型、我们包含了一些最新版本、它们的 SEL 引脚设置相同。  

    我能够在一个 旧 e2e 主题中对 TMUX1574 IBIS 模型运行 IV 曲线仿真。  

    我还找到 了另一个 具有类似申请的 E2E 主题、他们也在尝试在 Hyperlynx 中仿真该 IBIS 模型。

    我们的多路复用器可以使用无源器件进行仿真。 这是另一个可以尝试的选项。 此 常见问题解答中提供了更多信息。

    谢谢、

    NIR