This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7349F:PSPICE 模型中是否包含断电保护功能?

Guru**** 2643905 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX7349F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1562890/tmux7349f-is-powered-off-protection-included-in-the-pspice-model

器件型号:TMUX7349F


工具/软件:

您好、
我正在设计电池监控器电路、并计划使用 TMUX7349F 实现其断电保护功能。 该应用功耗非常低、为了满足该要求、我希望仅在短时间内为电路的模拟器件供电。
TMUX7349F 的断电保护看起来很理想、因为考虑到 源极引脚保持高阻抗、当我移除其电源电压时、它不会耗尽电池电芯。
但是、在 PSPICE for TI 的简单仿真中、当我将 GND 施加到 TMUX7349F 的 EN、VSS、VDD 和 GND 引脚时、我看到有大的输入电流流入 SxA 或 SxB 引脚。
  TMUX7349F 的 PSPICE 模型中是否可能未显示断电保护?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raphael、

    否、PSpice 中未显示断电保护功能。  

    我们的 PSpice 模型仅代表 器件的典型直流和交流规格(Ron、漏电流、带宽、Con 等)、而不是其特性。

    谢谢、

    NIR