Other Parts Discussed in Thread: TMUX7349F
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX7349F工具/软件:
您好、
我正在设计电池监控器电路、并计划使用 TMUX7349F 实现其断电保护功能。 该应用功耗非常低、为了满足该要求、我希望仅在短时间内为电路的模拟器件供电。
TMUX7349F 的断电保护看起来很理想、因为考虑到 源极引脚保持高阻抗、当我移除其电源电压时、它不会耗尽电池电芯。
但是、在 PSPICE for TI 的简单仿真中、当我将 GND 施加到 TMUX7349F 的 EN、VSS、VDD 和 GND 引脚时、我看到有大的输入电流流入 SxA 或 SxB 引脚。
TMUX7349F 的 PSPICE 模型中是否可能未显示断电保护?
谢谢!