This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A4751:关于 IN 引脚的最大额定电压

Guru**** 2643435 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A4751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1569043/ts3a4751-regarding-the-maximum-voltage-rating-of-in-pins

器件型号:TS3A4751


工具/软件:

尊敬的团队:

在 TS3A4751 的数据表中、绝对最大额定值表提到 VIN 电压取决于 VCC(请参阅下图)、

在应用信息中提到 VIN 电压与 VCC 无关(请参阅下图)

请根据 VIN 最大额定电压提供您的输入。

在我的应用中、VCC - 3.3V 和 VIN 可以达到 3V。 当 VIN 为 3V、VCC 为 0V 时、IC 是否会损坏。

此致、

Mythili B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mythili:

    让我在实验中进行检查、看看是否存在二极管。 我明天就到 EOD 那里去。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mythili:

    VCC 和 IO 引脚之间有一个二极管、因此、您不希望在器件未通电时强制施加任何电压。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    感谢您的回答。

    在我的现有系统中、一些 IO 引脚会在 IC 通电之前通电。 希望这不会损坏 IC。

    此致、

    Mythili B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mythili:

    您的 IC 可能未损坏。 不过、我建议在为 IO 引脚供电之前为 IC 供电。

    此致、
    Katy