Other Parts Discussed in Thread: TS3A4751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3A4751工具/软件:
尊敬的团队:
在 TS3A4751 的数据表中、绝对最大额定值表提到 VIN 电压取决于 VCC(请参阅下图)、

在应用信息中提到 VIN 电压与 VCC 无关(请参阅下图)

请根据 VIN 最大额定电压提供您的输入。
在我的应用中、VCC - 3.3V 和 VIN 可以达到 3V。 当 VIN 为 3V、VCC 为 0V 时、IC 是否会损坏。
此致、
Mythili B