工具/软件:
您好团队
我的客户希望了解以下一些压力测试信息。 您能在这种情况下提供帮助吗?
工作电压电平:1.8V 最大功耗通道 36.44mA 持续时间 80ns。
TI 规范:+/1ms - 50mA 脉冲、持续时间<10%占空比。

问题如下。
1.根据 50mA 条件、我们的规格是 脉冲持续时间为 1ms、占空比小于 10%。 如果基于 36.44mA、持续时间会发生变化?
如果应力时间从 100us 变为 80ns。 50mA 应力电流是否会变得更高?
3.在 36.44mA 80ns 下。 是否会损坏 MUX?
BRS
Brian