This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:TS3A27518E 应力测试信息

Guru**** 2643445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1569197/ts3a27518e-ts3a27518e-stress-test-information

器件型号:TS3A27518E


工具/软件:

您好团队

我的客户希望了解以下一些压力测试信息。 您能在这种情况下提供帮助吗?

工作电压电平:1.8V 最大功耗通道 36.44mA 持续时间 80ns。

TI 规范:+/1ms - 50mA 脉冲、持续时间<10%占空比。

问题如下。

1.根据 50mA 条件、我们的规格是 脉冲持续时间为 1ms、占空比小于 10%。 如果基于 36.44mA、持续时间会发生变化?

如果应力时间从 100us 变为 80ns。 50mA 应力电流是否会变得更高?

3.在 36.44mA 80ns 下。 是否会损坏 MUX?

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    1.持续时间基于您的占空比。 如果您具有相同的占空比和相同的脉冲长度、则持续时间将保持不变。

    2. 我们没有这些数据可用,所以我仍然建议在 50mA 停止

    3.不、这不应损坏多路复用器、因为它比数据表规格中的短、小、小。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy

    感谢您的答复。

    基于由 36.44mA ^ 2 * 8 欧姆* 80 Ns 组成的能量 、每天发生 37311 次。

    您可以估算多路复用器的寿命吗?

    此致

    Tomh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomh:

    我们目前无法估算多路复用器的使用寿命。 但是、与继电器不同、我们不会预计在一定的周期内开关性能会下降。

    此致、
    Katy