This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:TMUX646 是否可用作 CPU/SD 总线开关

Guru**** 2643765 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1568945/tmux646-can-the-tmux646-used-as-cpu-sd-bus-switch

器件型号:TMUX646


工具/软件:

您好 TI 支持团队。


我们正在寻找一个用于切换 CPU/SD 总线的快速开关 (1x2)。

该开关应该能够在 SD 卡和 eMMC 闪存之间切换 CPU/SD 总线。

SD 总线开关也应该适用于高速 (HS200 和 HS-DDR) 数据传输。


我们是否可以使用 TMUC646 作为 SD 卡和 eMMC 闪存之间的开关?

您能否推荐适用于此应用的另一种元件?

理想情况下、总线开关还应具有电压转换功能。

注意:
- CPU/SD 总线以 1.8V 逻辑电平运行。
- SD 卡以 3.3V 逻辑电平运行。
- eMMC 闪存以 3.3V 逻辑电平运行。

非常感谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Horst、

    我不是特别熟悉 HS200 和 HS-DDR、但从我的简单搜索来看、每种频率似乎分别为 200MHz 和 50MHz。 由于 TMUX646 的带宽为 6GHz、高于建议的 5 至 7 倍信号频率、因此在这方面应该没有问题。 此外、该器件兼容 1.8V 和 3.3V 逻辑。

    该器件没有电压转换功能、但根据您的其他参数、似乎非常适合。

    此致、
    Katy