Other Parts Discussed in Thread: TMUX646
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX646工具/软件:
您好 TI 支持团队。
我们正在寻找一个用于切换 CPU/SD 总线的快速开关 (1x2)。
该开关应该能够在 SD 卡和 eMMC 闪存之间切换 CPU/SD 总线。
SD 总线开关也应该适用于高速 (HS200 和 HS-DDR) 数据传输。
我们是否可以使用 TMUC646 作为 SD 卡和 eMMC 闪存之间的开关?
您能否推荐适用于此应用的另一种元件?
理想情况下、总线开关还应具有电压转换功能。
注意:
- CPU/SD 总线以 1.8V 逻辑电平运行。
- SD 卡以 3.3V 逻辑电平运行。
- eMMC 闪存以 3.3V 逻辑电平运行。
非常感谢。
此致。