Other Parts Discussed in Thread: AM6442
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1574主题:AM6442 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
我们目前正在评估 TMUX1574PWR 模拟开关、可用于同时涉及两者的设计 基于 AM6442 处理器 和 A Artix-7 FPGA 。 提供的示例工程 直流逻辑兼容性分析 、我们需要确认 输出逻辑电平 (VOH 和 VOL) TMUX1574PWR 的一半。
但是、数据表仅指定 VIH/VIL 用于数字控制输入。 打开了 没有显式的 VOH 和 VOL 规格。 .什么是 预期的 VOH 和 VOL 电平 看到 TMUX1574PWR 的输出端?
此致、
Pradeepraj M