This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:请求 TMUX1574PWR 的 VOH / VOL 输出逻辑电平、以进行兼容性分析

Guru**** 2643765 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1569021/tmux1574-request-for-voh-vol-output-logic-levels-for-tmux1574pwr-for-compatibility-analysis

器件型号:TMUX1574
主题:AM6442 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我们目前正在评估  TMUX1574PWR  模拟开关、可用于同时涉及两者的设计  基于 AM6442 处理器  和 A  Artix-7 FPGA 。 提供的示例工程  直流逻辑兼容性分析 、我们需要确认  输出逻辑电平 (VOH 和 VOL)  TMUX1574PWR 的一半。

但是、数据表仅指定  VIH/VIL  用于数字控制输入。 打开了  没有显式的 VOH 和 VOL 规格。 .什么是  预期的 VOH 和 VOL 电平  看到 TMUX1574PWR 的输出端?

此致、

Pradeepraj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pradeepraj:

    我们的多路复用器只是传递信号的模拟开关。 它们不会驱动信号、因此未列出 VOL / VOH。 VOL / VOH 将基于您通过多路复用器的信号。 有关更多详细信息、请参阅  常见问题解答!

    此致、
    Katy