主题中讨论的其他器件: SN74CBT3253C、 TMUX136
工具/软件:
你(们)好
我想知道 SN74CBT3251 第 4 页数据表中“连续通道电流“的定义。
是平均 电流 (RMS) 还是最大电流?
此外、II SN74CBT3253C 第 4 页数据表中的“SN74CBT3253C O 导通状态开关电流 (5)“的定义也是如此。
平均 电流 (RMS) 还是最大电流?
谢谢、
Murakami
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你(们)好
我想知道 SN74CBT3251 第 4 页数据表中“连续通道电流“的定义。
是平均 电流 (RMS) 还是最大电流?
此外、II SN74CBT3253C 第 4 页数据表中的“SN74CBT3253C O 导通状态开关电流 (5)“的定义也是如此。
平均 电流 (RMS) 还是最大电流?
谢谢、
Murakami
您好、
根据以下标准、“持续电流“的定义是平均电流。 为什么会不同?
谢谢、
Murakami
尊敬的 Murakami:
这些器件的“连续通道电流“和“导通状态开关电流“都是指器件可以处理的最大电流。 它们不是平均值或 RMS 值。 这些额定值可在数据表的绝对最大额定值部分中找到。 本节定义了器件的应力限制、不是您应尝试将器件与一起使用的限制。
对于所示的 E2E 、“因此在您的用例中、 由于占空比、可以让平均电流通过开关< 20mA、这很好。“ 这就是说、只要电流在 20mA 左右(这是 TMUX136 连续电流的“建议规格部分“,而不是绝对最大额定值部分)
谢谢您、
Arya