This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3251:连续通道电流

Guru**** 2643445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3251, SN74CBT3253C, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1567665/sn74cbt3251-continuous-channel-current

器件型号:SN74CBT3251
主题中讨论的其他器件: SN74CBT3253CTMUX136

工具/软件:

你(们)好

我想知道  SN74CBT3251 第 4 页数据表中“连续通道电流“的定义。

是平均 电流 (RMS) 还是最大电流?

此外、II     SN74CBT3253C 第 4 页数据表中的“SN74CBT3253C O 导通状态开关电流 (5)“的定义也是如此。

平均   电流 (RMS) 还是最大电流?

谢谢、

Murakami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有任何其他信息、这是最大值、即峰值电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据以下标准、“持续电流“的定义是平均电流。 为什么会不同?   

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1317731/tmux136-maximum-allowable-current  

    谢谢、

    Murakami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murakami:

    这些器件的“连续通道电流“和“导通状态开关电流“都是指器件可以处理的最大电流。 它们不是平均值或 RMS 值。  这些额定值可在数据表的绝对最大额定值部分中找到。 本节定义了器件的应力限制、不是您应尝试将器件与一起使用的限制。

    对于所示的 E2E 、“因此在您的用例中、 由于占空比、可以让平均电流通过开关< 20mA、这很好。“ 这就是说、只要电流在 20mA 左右(这是 TMUX136 连续电流的“建议规格部分“,而不是绝对最大额定值部分)

    谢谢您、

    Arya