This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV16292:最小高电平输入电压

Guru**** 2643435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV16292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1573144/sn74cbtlv16292-minimum-high-level-input-voltage

器件型号:SN74CBTLV16292


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我想了解 SN74CBTLV16292 规范。 根据数据表、使用 3.3V 电源电压 (VCC) 时、VIH(高电平控制输入电压) 必须大于 2V。

1.此 VIH 要求是否适用于 A 和 B 通道上的信号? 如果器件由 3.3V 供电、则它是否可用于切换 LVCMOS18 数字信号的 12 个通道(高电平电压为 1.8V)?

2.我还注意到,没有为 VIH 指定最大值。 使用 3.3V VCC 时、是否可以向控制引脚 (S) 施加 5V 数字信号?

感谢您的时间和支持。

Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    如果器件由 3.3V 电源供电、则控制引脚 (S) 上的电压需要高于 2V。

    1. VIH 仅适用于控制引脚 (S)。 A 和 B 通道上的电压需要在 −0.5V 至 4.6V 之间、因此 A 和 B 通道上的电压为 1.8V!

    2.否、CONTROL 引脚电压也必须在 −0.5V 至 4.6V 范围内

    此致、
    Katy